This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:XDS110在固件更新后失败

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1368786/lp-xds110-xds110-fails-after-firmware-update

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我已使用 Uniflash 对我们的生产器件进行编程。 我昨天尝试刷写了一台 PC、该 PC 以前使用此工具刷写过。 弹出一个对话框、说我需要升级 XDS110上的固件、我接受了。 发生该事件后、该过程失败、显示以下错误。

连接到目标时出错:(错误-267 @ 0x0)控制器无法检测到有效的目标电源。 检查指定电压电平的目标 JTAG 连接和/或连接设置。 (仿真软件包9.12.0.00150)

该 PC 卡功能齐全、并且之前已使用该仿真器进行编程。 在我们位于俄亥俄州的工厂中、一位同事就像以前在运行 XDS110一样执行同样的操作。 发生了完全相同的错误。 这似乎是下载到仿真器的升级产生的后果。  

如何修复? 几个月来、我们已使用这种组合刷写生产电路板、现已损坏。 CCS 现在也不会连接到电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    您能否告诉我您安装了哪个版本的 UniFlash 和 CCS?

    谢谢!

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 版本: 8.4.0.4458

    CCS 版本:12.7.1.00001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    在 CCS12.7.1安装中、您能否按照此处详细介绍的步骤手动更新 XDS 固件: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update

    希望您能够使用此方法恢复并连接到电路板。

    对于 UniFlash、计划一天左右发布 v8.7、其将会包含与 CCS12.7.1相同的 XDS 固件版本。 建议更新到该 版本、以便固件版本同步。

    谢谢!

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我得到了最新版本、现在似乎可以工作了。