This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:将 CC3220SF IAR 项目迁移到 CCS

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1375912/cc3220sf-launchxl-migration-of-cc3220sf-iar-project-to-ccs

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SF

工具与软件:

嗨、团队:  

我将使用 IAR v8.40.2来编译和编译我的 cc3220sf 项目。 现在、我计划将整个项目与 IAR 项目设置一起迁移到 Code Composer Studio v12.6.0。 您能告诉我是否可行、请帮助我吗;如果可以、请指导我详细介绍迁移我的项目的步骤。  

谢谢!

Sai Jnaneswar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您从 SDK 中的 CCS 示例开始(可以在 CCS 支持的 gcc 和 ticlang 工具链之间选择)。 然后添加您的源文件(和库)。

    这应该是更简单的选择。