This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:使用 CC1310的 CCS Theia 找不到 ARM 编译器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1380462/codecomposer-ccs-theia-with-cc1310-does-not-find-arm-compiler

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

您好!

我下载了 CCS Theia 1.4.0和 SimpleLink CC13x0 SDK 4.20以及推荐的 TI ARM 编译器 LTS 18.2。

尝试导入 CC1310工程(File -> Import project)时、收到一条错误消息、指出未安装可编译工程的编译器。

我已尝试"Help -> Check for updates (帮助->检查更新)"按钮并重新启动了 CCS Theia、但我收到了相同的错误消息。

在 CCS Eclipse 中、按 Help -> Install new components。 CCS Theia 中有类似的按钮吗?  

谢谢、

Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    听起来您安装了 Arm 编译器18.2、但 CCS Theia 未发现。

    您能否查看已发现的编译器列表、并查看列表中是否为18.2。 如果没有、您是否可以按下刷新按钮以查看是否被拾取。

    确保编译器所在的根目录位于发现路径中。 C:\ti 是默认的发现路径、刷新时将发现其中的所有编译器。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看已发现的编译器列表并查看列表中是否有18.2吗? 如果没有、您是否可以按刷新按钮以查看是否已收到。

    以下图像可能会有所帮助: