This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包12.7.0.00130)

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1380373/lp-xds110-error-connecting-to-the-target-error--242-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed-the-board-configuration-file-is-probably-incorrect-emulation-package-12-7-0-00130

器件型号:LP-XDS110
Thread 中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具与软件:

大家好、我收到这个错误。

我认为我需要重置 XDS-110、但我不确定如何在工作区 版本:12.7.1.00001上执行该操作

谢谢

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    如果这是您正在讨论的不带 EnergyTrace 支持的 XDS、则必须执行以下操作:

    • 断开 LP-XDS110与目标板和计算机的连接。
    • 现在将 LP-XDS110连接到计算机
    • 当 XDS110上的灯变成绿色时、连接目标板。

    请注意、CCS 12.7.1中存在一个固件修复程序、因此我建议您更新到该版本。

    此致、

    Arthur