This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:SysConfig 示例生成

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1376895/launchxl-cc26x2r1-sysconfig-example-generation

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

在另一个线程中,我有一个选项使用'--scriptArgs'在 SysConfig 中执行条件语句。  

我想知道如何将其集成到示例生成脚本(ExampleList.js)中?

我可以这样做吗:

var abcboot_configurable_Build_options ={
    XY_Disabled:{
      编译器构建选项:{
        常规:{
         }
       }
       sysCfgOptions:{
         ScriptArgs:调试
       }
     }
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来可以正常工作、但看起来是试验性的。

    您能否进行试用并查看是否在项目级别检测到参数?

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这似乎不起作用。 也许我没有提供正确的变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我将对此进行调查、并在5个工作日内提供更新。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我建议不在 SysConfig 后端的此级别使用。

    SysConfig 的主要用途是从 SDK 中提供的内容开始生成配置文件。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Toby