This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:对于 Cortex-R5F 和 C66x、CCS 12.2和 CCS 12.7.1之间是否有任何性能/存储器优化改进?

Guru**** 2914270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1381334/codecomposer-is-there-any-performance-memory-optimization-improvement-between-ccs-12-2-and-ccs-12-7-1-for-cortex-r5f-and-c66x

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我们使用的是毫米波器件、其中包括 Cortex-R5F 和 C66x。

我们正在评估从 CCS 12.2迁移到 CCS 12.7.1。

在进行迁移之前、我们想知道:

 CCS 12.7.1的性能/存储器优化是否得到改进、我们可以从升级 CCS 中受益?

CCS 12.2:TI ARM Clang 2.1.2、C66编译器 v8.3.12

CCS 12.7.2 : TI ARM Clang 3.2.2 , C66编译器 v8.3.12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果代码生成工具相同、则不会有任何存储器优化优势

    谢谢你

    Cesar