This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:从 DSS 访问工程和工作区变量

Guru**** 2913390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1378929/codecomposer-access-project-and-workspace-variables-from-dss

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

各位专家、您好!

是否可以通过 DSS 访问工程和工作区变量?

我在"Build Variables"(构建变量)和"Enverenvironment"(环境)选项卡中包含这些变量

截至目前、我在 DSS 脚本中使用绝对路径、如下所示:

//Path to store the raw data
var filepath = "C:/git/master/proto1/Code/bufferData/data";

是否有可能从项目变量中获取此路径? 请告诉我正确的语法和用法。

示例: var filepath = ${PROJECT_PATH}+"bufferData/data";

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以访问所引用的其他线程中提到的系统环境变量。 但是、您不能访问项目/工作区变量。 这些视图特定于 CCS IDE 而定、DSS 与 CCS IDE 无关。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    哦、我看、那是不幸的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    另一个后续步骤是如何访问"本地"环境变量(而不是"系统"环境变量)

    以下为本地用户的环境变量返回空值:

    var myEnvVar= java.lang.System.getenv ("datalog_root");

    您能就此提供建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个后续步骤、我们如何访问"本地"环境变量(而不是"系统"环境变量)

    只能获取系统环境变量。

    谢谢

    Ki