This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:控制卡 F28P65X

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1382099/launchxl-f28p65x-control-card-f28p65x

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

大家好、早上好、  

我使用的是特定电路板"控制卡 F28P65X"。 我试图通过基于 ePWM 示例解决一些特定问题来了解示例示例项目。 我尝试调试和运行一些与 ePWM 相关的示例项目。 它正在生成误差。 主要是导入项目来分析 PWM 模块脉冲的行为。 它不会生成任何特定的"out"文件。 任何人都可以告诉我、调试或执行此示例项目的最佳解决方案是什么。 我等待着你的回答。 谢谢你

错误类型:  

1)"C28xx_CPU1:GEL:加载文件时遇到问题:C:\C2000Ware\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28p65x\examples\c28x\ePWM\ccs\ePWM_ex2_updown_aq\cpu1_flash\ePWM_ex2_updown_aq.out 无法打开文件"

2) gmake:***[BUILD-1222142495]错误1.

3) 描述资源路径位置类型
gmake:由于错误、未重制目标"all"。 epwm_ex2_updown_AQ C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请共享控制台日志以查看您看到的编译错误。

    我能够从  C2000Ware_5_02_00_00构建该示例

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个控制台窗口、用于显示编译日志。 请分享。

    这将有助于确定汇编问题/错误。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、我设法从高级嵌入式工程师的一些技术帮助中修复了这个错误。 它与 SysConfig 文件格式更多相关。 我将格式替换为右选择的边框/设备"扩展坞"。 它现在运转良好。 感谢您的帮助。 Good Day>SysConfig >> Basic Options"" src =" ">e2e.ti.com/.../configuration_2D00_file.png">

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您启动了该工具。  

    将关闭该线程。

    此致

    Siddharth