This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何添加用于手动调试的源文件

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1389976/codecomposer-how-to-add-source-files-for-manual-debug

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:IWR1642BOOST

工具与软件:

您好!  

我将使用另一个工具创建刷写 IWR1642BOOST 毫米波传感器所需的文件、并尝试在 CCS Studio 中调试一些问题。 我使用了手动调试选项。 选择合适的目标配置后、我加载了程序 xyz.xer4f。 在主代码中触发了断点;不过、当遇到位于其他位置的函数时、控件不会继续执行到该函数之外、会导致错误。 此外、我无法单步执行这些函数。

1.这可能是什么原因?  

2.在没有项目的情况下如何添加源文件? (因为我只使用.xer4f 文件加载符号并手动定位主文件。)  

3、我理解还有加载符号选项,能不能指导我们如何使用?  我尝试加载.map 文件,然后我收到一个错误:  遇到问题加载文件:无法确定文件的目标类型

4.是否每次都必须手动重置电路板、是否必须重置调试。 如果我没有在主板上重置,调试器将转到 exit()。  

我使用的是 CCS Studio 12.7.1  

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我需要更多的细节。 您尝试在哪里放置断点、在哪里放置

    2、我不知道你所说的是什么意思。 将源文件添加到什么中?

    3.您也应该为符号加载.xer4f

    4.是的、必须以某种方式重置电路板或进行下电上电。

    此致、

    Pedrhom