This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER: GEL :无法加载文件

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1384561/codecomposer-gel-could-not-load-file

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具与软件:

使用 Sitara AM263微控制器、CCS 版本12.7.1。 我在调试时收到以下错误:

Cortex_R5_0:GEL:无法加载文件。 尝试了几件事、但无法正常工作。 有什么建议吗? 在 Windows 10上。 路似乎是好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    严重:无法加载文件
    严重:加载"$$path&&/FW_LOADER.out"时出错:无法加载文件
    org.mozilla.javascript.WrappedException:packed com.ti.ccstudio.environment.ScriptingException:加载"C:////FW_LOADER.out"时出错:无法加载文件(am263x_loadFwLoader.js#36)
    位于 org.mozilla.javascript.context.throwAsScriptRuntimeEx(context.java:1693)
    请访问 org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:160)
    请访问 org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:204)
    请访问 org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.call1(OptRuntime.java:66)
    位于 org.mozilla.javascript.gen.c1._c0 (am263x_loadFwLoader.js:36)
    请访问 org.mozilla.javascript.gen.c1.call(am263x_loadFwLoader.js)
    位于 org.mozilla.javascript.contextFactory.doTopCall(ContextFactory.Java:340)
    位于 org.mozilla.javascript.ScriptRuntime.doTopCall(ScriptRuntime.java:2758)
    请访问 org.mozilla.javascript.gen.c1.call(am263x_loadFwLoader.js)
    位于 org.mozilla.javascript.g1.exec(am263x_loadFwLoader.js)
    位于 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.evaluateScript(Main.java:503)
    请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:425)
    请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:391)
    请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:382)
    请访问 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:179)
    位于 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main$IProxy.run(Main.java:100)
    请访问 org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:528)
    请访问 org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:450)
    位于 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.exec(Main.java:162)
    请访问 com.ti.ccstudio.apps.internal.scripting.RunScript1美元.run(RunScript.java:89)
    由以下原因引起:com.ti.ccstudio。scripting.environment.ScriptingException:Error loading "C://fw_loader.out":无法加载文件
    请访问 com.ti.debug.engine.scripting.Memory.loadProgram(Memory.java:932)
    位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
    位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
    位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源代码)
    请访问 org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:145)
    ... 18更多

    看起来它无法从.out 文件加载.js 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Zubair、

    1) 1)您可以确认您使用的 EVM 平台吗?

    2) 2)您可以提供 targetconfig.ccxml (或相同的屏幕截图)吗?  

    3) 3)您使用的 AM263x SDK 是哪个版本?

    4) 4)您使用哪个版本的 Sitara MCU 器件支持文件?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.对 EVM 不确定、  我认为 AM263x-CC

    2.  

    3. SDK 版本 mcu_plus_sdk_am263x_08_05_00_24

    4.在哪里可以找到呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1/2)如果您使用的是 AM263x 控制卡、请在.ccxml 常规设置窗格中选择 AM263x_CC 电路板选项。

    3) 3)请使用 SDK 的最新版本(版本09_02_00_56)、网址: SDK-AM263X 软件开发套件(MCU-PLUS-SDK)|德州仪器 TI.com

    4)在 Code Composer Studio 中、 打开 "Help"下拉菜单、然后选择"About Code Composer Studio"

    5)选择安装详细信息

    6) 6)验证 Sitara MCU 器件支持 Windows 的版本。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    感谢您的答复,将执行前2个建议。  

    看起来没有对 Windows 的支持、我该如何安装? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zubair:

    从同一"Help"下拉菜单中选择"Check for Updates"选项可查找各种 CCS/器件支持文件的最新版本。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、看起来无法找到更新。

    但是、现在我以管理员身份运行 CCS (右键点击->以管理员身份运行)、尽管我的用户帐户具有管理员权限、但它仍然有效。 这是它在尝试了几件事情后唯一的工作方式。 也许 CCS 找不到用于解析.out 文件或其他内容的正确管理路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您能够启动更新。 我将与我们的 CCS 开发团队分享本应用手册、看看他们是否对"以管理员身份运行"要求问题有任何意见。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉混淆、不是"运行更新"。

    只有在以管理员身份运行 CCS 后、我才能够通过 GEL 文件正确打开.out 文件、而没有更新更新、甚至不更新 SDK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zubair - CCS 的安装是否与您用于运行它的帐户相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试暂时禁用任何安全/防病毒软件、然后以普通用户身份运行 CCS、看看问题是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、也尝试过。 但对于相同的防病毒软件等、CCS 在同事的笔记本电脑上运行正常、没有任何问题、但我不得不以管理员身份运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果安装的帐户正在使用运行它、则不应出现这种情况。 我不确定问题可能是什么。 也许尝试完全重新安装 CCS。