This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK138:C6xxx DSP 支持路线图

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1393025/tmdslcdk138-c6xxx-dsp-support-roadmap

器件型号:TMDSLCDK138

工具与软件:

是否有计划在 Code Composer Studio Theia 中支持以下器件系列?

  • TMS320C6000数字信号处理器
  • OMAP-L13x - ARM9 + C674x DSP SoC

如果 Code Composer Studio 的 Eclipse 版本的最终版本预计为12.8、那么 DSP 支持会随 CCSv12.8一起结束吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    当前计划将这些器件添加到 CCSv20中。 CCSv20将于今年年底发布、届时我们将不再拥有单独的 CCS Eclipse 和 CCS Theia 版本。

    请注意、某些功能将不适用于这些较旧的器件。 例如、项目向导依赖于 Resource Explorer 中存在的 SDK、因此您无法使用该向导。 对于较旧的器件、我们假设您会导入现有的工程。

    对于 C6000 DSP、有些非常旧的器件(如 C620x 和 C670x)将不受支持。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    C641x、C667x 怎么样? 仍然可以有用于 C6x 的 v6和 v7编译器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor、

    支持 C667x。  我将需要检查 C641x、因为我认为这些器件超出了设计支持范围。  https://www.ti.com/product/TMS320C6414T

    至于编译器、我们不会捆绑 v6或 v7 C6000编译器、但您可以将它们与 CCSv20配合使用。  即 CCS 会检测到它们并允许您使用它们。

    此致、

    John