This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:路线图"用于 VS 代码&quot 的 TI 嵌入式调试;

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1399090/codecomposer-roadmap-for-ti-embedded-debug-for-vs-code

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

大家好!

在阅读 Code Composer Studio V20发布页面时、我阅读了以下内容、这些内容让我感到很感兴趣:

4.为什么 Theia 不是 VS 代码?
与 VS Code 相比、Theia 平台允许更多的控制、定制和功能、包括支持多核调试、云 IDE 等功能
对于 VS Code 用户、我们将并行进行开发 "TI 嵌入式调试 VS 代码" 扩展名。 通过该 VS Code 扩展、用户将能够在 VS Code IDE 中的 TI 电路板上进行开发、编译和调试。
这是一个非常有趣的地方! 我立即有以下问题:
  1. 该扩展的路线图是什么?
  2. 我们什么时候可以期待第一个测试版?
  3. 此扩展支持哪些处理器和架构?
  4. 是否有可以进行积极开发的存储库或空间?

提前感谢! 这在支持使用 VS 代码进行开发方面似乎是 TI 迈出的重要一步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christiaan,

    我们将在与 CCSv20相同的时间范围内公开提供某些版本的 VS Code 扩展包、但它仍可能是测试版。

    最初、我们将支持基于 Arm Cortex M 的微控制器、例如 MSPM0器件和一些连接器件、但我们将继续增加支持。 对于诸如 C28x 之类的 TI 专有架构、您将不会在明年看到支持。 对于基于 Arm 的器件、我们将利用 OpenOCD、而对于 C28x、我们必须采取另一种方法。

    目前还没有任何公共存储库。

    此致、

    John