This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:能否将 XDS510LC 与最新版本的 CCS 或 CCS Theia 结合使用

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1398896/codecomposer-can-i-use-my-xds510lc-with-the-latest-version-of-ccs-or-ccs-theia

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

Im 目前使用 CCS 8.X 和 XDS510LC、但由于使用 XDS510LC 的限制、无法升级到 CCS 最新版本。 是否有任何方法可以添加 XDS510LC 驱动程序并将其用于最新版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="585018" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1398896/codecomposer-can-i-use-my-xds510lc-with-the-latest-version-of-ccs-or-ccs-theia。是否有任何方法可以添加 XDS510LC 驱动程序并在最新版本中使用它。  [报价]

    否 CCS 9.x 及更高版本是64位应用程序、XDS510驱动程序从未更新为兼容。 因此无法实现。 CCS 8.3.1是最后一个32位 CCS 版本。

    谢谢

    Ki