This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:禁用构建功能

Guru**** 2894770 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1399194/ucd3138-build-function-disabled

器件型号:UCD3138

工具与软件:

我已经在 CCM 中打开了程序。但构建选项被禁用。如何构建程序?如何使可视构建选项。
任一函数时、我们便会出现这种情况。 当点击打开声明时,它不会打开相应的函数。我怎么能解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjeet、

    我完全不理解您的问题、但我认为您对 UCD3138x 器件的入门步骤存在误解。 请遵循 此 E2E 博文上的说明 、了解如何开始使用 UCD。 请确认您是否已首先完成这些步骤。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的团队,我正在从事3 kW EV 充电器. 设计支持英飞凌科技。该公司使用了 UCD3138 MCU 并提供了源代码。我在 CCS 中打开代码。但编译函数被禁用。请参见 attched 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjeet、

    如果单击左侧的项目名称、是否显示该按钮?

    此外、请确认您已完成 UCD 培训实验。 在您成功完成培训实验室之后、我认为您还未准备好开始评估3kW 图腾柱 PFC 转换器等庞大而复杂的项目。  UCD 培训实验室 视频固件 专为在 UCD 开环 EVM 上运行而设计。 我还会阅读 UCD3138x 器件简介 、了解 UCD3138的背景和用途。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果右键点击工程名称、将显示以下选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了实验室培训 视频。他使用一些示例。我在 TI 网站上搜索这些示例。但它找到了。您能帮助我下载以下数据/file/folder.吗

    屏幕短 attched tranning lav 视频..

    我正在寻找这个传输实验室 content.please 建议我从哪里下载它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjeet、

    右键点击项目名称时、在下拉菜单中点击"Build Project"。 在继续 UCD 开发之前、请参阅 CCS 网站上的文档。 我将 概述构建其中一个 UCD 培训实验的步骤。 在我的示例中、我将打开实验4。

    第1步:下载 UCD 培训实验室

    从 TI.com 此处下载 UCD 培训实验室: https://www.ti.com/tool/UCD-TRAINING-LABS。UCD 培训实验室将介绍基本的 UCD 操作、例如生成 DPWM 信号。 UCD 培训实验室旨在与 UCD 开环 EVM (例如 https://www.ti.com/tool/UCD3138OL64EVM-031)以及"数字功率控制器简介"视频系列(https://www.ti.com/video/series/introduction-to-digital-power-controllers.html)配合使用。  

    步骤2:打开 Code Composer Studio (CCS)

    安装 CCS。 打开 CCS 时、窗口应如下所示。

    步骤3:将 UCD 培训实验室项目导入您的 CCS 工作区

    转至  项目 -->  导入 CCS 工程。  将弹出如下所示的窗口。 再进行点击  浏览 然后导航至包含 UCD 培训实验室的文件夹。 目标根文件夹如下所示。  导入所需的一个或多个项目。

    步骤4:构建项目

    导入 UCD 工程后、打开该工程。 要构建项目、请单击左上角的锤子图标。 或者、也可以右键点击工程名称、然后点击下拉列表中的"Build Project"。

    此致、

    Jonathan Wong