This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于使用 Code Composer Studio 的 UCD3138的最佳调试器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1398975/best-debugger-for-ucd3138-using-code-composer-studio

器件型号:UCD3138

工具与软件:

大家好,我们正在研究 3千瓦充电器。 在3Kw 充电器中,我们使用了 UCD3138RGC MCU。 哪个调试器最适合   Code Composer Studio 支持的 UCD3138RGC?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjeet、

    当您使用 Code Composer Studio 编辑和构建固件时、您在调试阶段不会使用 CCS 进行闪存。 相反、您可以使用 Fusion Studio GUI 将具有 USB-TO-GPIO2 的固件刷写到 UCD3138中。 只有在您准备好刷写生产固件后、您才会尝试使用 JTAG 将固件刷写到 UCD3138中。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的乔纳森,我会尝试.如果面对任何问题,然后我会联系你。谢谢你这么多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的乔纳森,使用  Fusion Studio GUI 在离线模式下,我可以下载 MCU 中的固件吗?,

    因为我找不到任何下载选项。请 参阅附件文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjeet、

    根据您在其他 E2E 博文中的提问、 请确认 您已遵循 此 E2E 帖子中的 UCD3138快速入门步骤。 Fusion 设计  该维护周期  仅用作示例、以了解 Fusion GUI 的外观。 您需要使用  UCD31xx 器件 GUI 将固件刷写到 UCD3138中、并且您使用 Fusion 设计  情况下 在 UCD 运行时对其进行配置和监控。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的