This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:为文本编辑器提供 CCS Theia 辅助窗口支持

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1400018/codecomposer-ccs-theia-secondary-window-support-for-text-editors

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

是否有办法打开其他窗口/视图?

原始 CCS 在"Window"菜单下具有上述功能、您也可以将视图拖至当前窗口之外。 它看起来是最近添加到 Eclipse Theia 的(多窗口支持(浮动窗口)#10526)。 当前的 CCS Theia 版本不支持该功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、这是否还会包括代码编辑器窗口? 我刚刚注意到、当你右键单击时有一个选择、但我在底部得到了这些错误。 这是预期吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derrick:

    我们目前没有计划支持在新窗口中打开编辑器-我们目前不支持辅助窗口、因此该菜单项应该已被禁用或隐藏。 感谢您让我们了解这一点。

    -索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derrick:

    我不小心删除了我的第一个答复,所以我在这里重新发布它:

    我们 目前不支持 CCS Theia 中的辅助窗口、但我会将您的反馈传递给团队。  

    在我们的下一版本(1.5)中、将支持为选择的视图打开相同视图类型的附加视图。 目前、我们在 Runtime (RTOS) Objects 视图中提供了该功能、在该视图中点击工具栏中的"Add New View"按钮将打开另一个视图。  我们的下一版本将 该功能扩展至"Memory"、"Disassembly"、"Register"和"Graph"视图。  

    -索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、感谢您的澄清。  我们 希望尽早包含该功能、因为它在 IDE 中很常见、并且在我们的团队中具有高利用率、尤其是考虑到原始 CCS 支持该功能、但 已经被淘汰、以支持 Theia。