This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 Arm 的微控制器论坛

Guru**** 2907060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1401488/arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:TMDSEMU110-U

工具与软件:

购买新产品后 XDS110调试探针 在德州仪器(TI)、我将它连接到我的 PC。 尽管安装了所有必要的软件包和驱动程序 COM 端口 符号、XDS110不会出现在 PC 上。

在将 XDS110调试探针连接到 A 时 C2000集线站 配备 TMS320F283788D MCU 时、遇到了以下错误详细信息:

[开始:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试 Probe_0]

执行命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfile>-rv -o -S 完整性

[结果]


--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------

C:\Users\sheik\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
ccs1271\0\0\BrdBat\testBoard.dat

--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioxds110.dll"。
库构建日期为"2024年7月24日"。
库编译时间为"18:57:55"。
库包版本为"12.8.0.00189"。
库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

--- [发生错误且此实用程序已中止]--------

此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

值为'-260'(0xffffffefc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_OPEN"。

说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能为一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
限制。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu 实用程序(位于……/ccs_base/common/uscif/xds110)
安装目录中。 请查看 XDS110SupportReadMe.pdf
请将其归档以获取说明。

[结束:德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针_0]

请帮助我们。