This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:用于启动的软件编程

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1402355/ucd3138-software-programming-for-starting

器件型号:UCD3138

工具与软件:

是否有任何 与软件编程相关的视频可用?

以便我们可以学习此类 TI MCU (3138)编程。

如何在 CCS 中设置 GPIO 输入/输出

2、如何通过编程读取任意引脚的 ADC 值,如何定义引脚,通道,?

3.如何 在任何频率和任何占空比下设置 PWM。/如何更改频率和占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅此视频库

    https://www.ti.com/video/series/introduction-to-digital-power-controllers.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推导过程。 无 编程。我需要编程视频@

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您可以参考下面所示的一些固件开发培训视频。

    您还可以访问固件库以获得示例代码。   

    https://www.ti.com/tool/UCD3138_FW_SDK

    您还可以阅读 TRM、了解如何配置 IC 内的每个模块

    https://www.ti.com/lit/pdf/sniu028

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Ning tan,谢谢你的回应,但这些对我来说并不有用。

    您已共享3种类型的内容。

    1是 一些 theroy 视频----在这个视频中、他们只是解释 他们告诉 c 和 c++的 thery 部分。

    2您共享的 技术参考手册-- 在这里,他们不使用 c 和 c++,他们只是关于 MCU 的说明(这也是理论部分) 没有人会使程序 UPIO 本数据表. 这只对某些更改有帮助。

    第3条是您共享了某些固件--- 它是默认构建的。 我想学习所有的东西,在这些固件使用深度. 他们如何使用定义 GPIO、ADC 和 DPWM。我想制作一个 ADC、PWM 和 GPIO 的程序。

    我希望你理解我的观点  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有专门的培训视频介绍如何为特定应用配置 ADC/PWM/GPIO 模块。 这是我们未来使用新产品将要实现的目标。  

    请联系我们当地的 FAE 团队。 现场沟通将更有效地让您快速开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有具体的应用。我只想学习 ti mcu 的编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认需求。 我们将改进培训视频。