This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:MSPM0G3507

Guru**** 1867380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1401806/codecomposer-mspm0g3507

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好、您可以在 CCS Theia IDE 中将文件链接到项目文件夹之外吗?

a100_OLED_test 是主项目文件夹

我想在"A100_OLED_main.c" Appl_Init 文件中的"appl"文件夹下的文件"APPL_Init ()"中调用函数"APPL_Init ()"。

我刚刚将"appl"文件夹添加到工作区中。  

但是,当我调用该函数时, 它弹出了"未定义的符号"错误 Appl_Init ,即使我已经包括了"APPL_Init ()"函数头的函数声明"APPL.h"。

这是 A100_OLED_main.c

这就是误差。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把您的主题发送给 MSP 团队。 如果您在几个工作日内未收到回复、请 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您是否在 ARM 编译器包含选项中包含文件的文件路径? (此内容位于"project properties"下)

    这些文件超出了工程根目录的范围、因此需要一条路径来查找它们。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:  

    感谢您的答复。

    我刚刚在编译器包含选项(Compiler Include Options)下添加了这些文件的目录。 但我仍然获得相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    如果这些文件不是库格式、则需要将它们添加到工程中、以便编译器识别路径。 (这样会改变路径)。

    如果文件是库格式(.A 文件结尾)、则将其添加到 Arm 链接器包含选项中以使编译器找到路径。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    表示感谢。 因此、只有当项目范围之外的文件采用库格式时、才能识别它们。 我对吗?

    再次感谢您的快速响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    以上就是我对这个过程的理解、我要把这篇文章转发给 Code Composer 团队、以确认 Theia 没有遗漏任何可能的选择。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="600813" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1401806/codecomposer-mspm0g3507您好!是否可以将文件链接至 CCS Theia IDE 中的项目文件夹?

    请注意、当前 CCS Theia 版本不能完全支持链接的文件/文件夹。 即将推出的1.5版(月底)将获得全面支持。

    [报价 userid="600813" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1401806/codecomposer-mspm0g3507 ]我刚刚将"appl"文件夹添加到了工作区。  [报价]

    请注意、此操作可能与您认为的操作无关。 您不是要将此文件夹添加到项目中、而是要使项目能够访问此文件夹。

    请访问 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/ccs_project-management.html#addings-folders

    您可能需要等到1.5才能完全执行您希望执行的操作。 否则、您应该将该文件夹添加到工程中。