This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:克隆 Git 存储库、忽略身份验证的自定义用户名

Guru**** 2825335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1402658/codecomposer-clone-git-repository-ignoring-custom-user-name-for-authentication

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

我正在尝试克隆一个 Bitbucket 存储库、其 URL 格式为  

HTTPS:// @bitbucket.org /test1.git

我在 Bitbucket 的用户名是我的电子邮件地址,而不是 URI 中的"somename"。   

在"Clone Git Repository"对话框中、有一个"Authentication"框。  我在这里输入我的 Bitbucket 用户名和密码。  当我 按"下一步"时、会显示一个登录屏幕。  在这里、它列出了存储库链接、即作为用户的"somname"、并通过密码提示我。  用户字段为只读、因此没有选项可以输入我的电子邮件地址作为用户名。

我是不是做错了什么?  是否有其他方法可以强制克隆过程使用我的电子邮件地址?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我删除 @、登录对话框允许我输入电子邮件地址。  但是、我仍然收到登录错误。  这是我用来登录 Bitbucket 网站的用户名和密码的电子邮件地址。  我是否需要不同的凭据?

    作为一项测试、我尝试使用 Git GUI 克隆存储库、它工作无误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12.7.0.00007  

    Thansk,