This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:BiDCDC 附加硬盘控制

Guru**** 2949930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1402762/ucd3138128-bidcdc-add-ishare-control

器件型号:UCD3138128

工具与软件:

我们在以下链接中参考了电路设计:www.ti.com/.../TIDA-00653、以及中的示例代码:www.ti.com/.../UCD3138FW-BIDI

我们计划根据 UCD31xx 数字电源 Controller.pdf (第353页)添加 iShare 功能。 我们已经为 iShare 分配了 AD02和 AD13。

您能建议如何正确配置寄存器和控制设置以充分利用 iShare 功能吗?
您是否有任何可以用作参考的类似示例代码?
在程序控制中实施此功能时、是否需要牢记任何具体注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     有关 Ishare 功能、请参阅此初步应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    谢谢你。 我将参考您提供的文档、如果我有任何其他问题、我将再次与您联系。