This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:ROV 无法连接

Guru**** 2826675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LP-CC2652RB, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1402707/lp-cc2652rb-rov-fails-to-connect

器件型号:LP-CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC2652RB

工具与软件:

我正在使用 LP-CC2652RB Launchpad 开发 BLE 器件。 我将 CCS 12.8.0.00012与 Simplelink SDK 7.41.0.17和 SysConfig 1.18.1配合使用。 我将 TI-RTOS7用于 RTOS。

尝试从 CCS 打开 ROV (运行时对象视图)时、ROV 窗口中出现以下错误

ROV_CONNECT 无法启动代理:不允许为 cloudAgentInstallerServerURL 提供值"

我启用了 Cloud Agent 日志记录、并将运行日志附加到此消息。 我尝试了2个默认示例来测试 ROV;"empty_LP_CC2652rb_tirtos7_ticlang"和"project_zero_LP_CC2652rb_tirtos7_ticlang"。 两个默认示例都失败、并显示上述相同的错误消息。

此致、

Bhaskar

e2e.ti.com/.../2630.my_5F00_ticld.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    感谢您的咨询。  

    我在这边尝试了相同的示例、但我使用的是之前的 CCS 版本、因此我能够使用 ROV 而没有出现任何错误。 您可以尝试以下操作吗?

    -使用不同的 USB 电缆连接到 PC

    是否尝试过重新安装 CCS?

    -您可以尝试使用 CCS 12.7并查看 ROV 是否有效吗?  

    在调试模式下运行示例、然后启动 ROV。  

    我在 CCS 12.8上尝试了这个、它显示了相同的错误、我会进一步研究这个。

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan

      将 CCS 回滚到12.7已修复此问题。 我卸载了最新版本并删除了所有设置,然后重新安装 CCS 12.7。 ROV 现在已连接、我可以看到模块。  

      感谢你的帮助。

    此致、

    Bhaskar。