This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:调试 Pod xds110连接问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1404964/lp-xds110-debug-pod-xds110-connection-issues

器件型号:LP-XDS110

工具与软件:

您好!

 我不熟悉 Code Composer 工具链。  

启动 Code Composer 时、无法连接到 XDS110仓体。  

尝试了新 Theia 和旧版基于 Eclipse 的软件。

已尝试使用不同的 USB 电缆

设备管理器显示已正确安装 FTDI 端口。   

我可以在 ccs1280/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110中运行 xdsdfu、并更新固件和序列号。  

运行 xds110serial.exe 时未显示设备/POD

我似乎在与 JTAG 仓体的 FTDI 通信方面存在一些问题。   

提前感谢您的任何帮助

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    您正在尝试调试哪个目标器件? 我觉得 Theia 决定使用 XDS100v2创建调试配置很奇怪。

    此致、

    Arthur