This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:致命错误#10296:无法打开输出文件"xxx"用于写入

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1404283/launchcc3220modasf-fatal-error-10296-cannot-open-output-file-xxx-for-writing

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

工具与软件:

大家好!

我的 CC3220工程由 CCS 版本11.1.0.00011构建。
有时候、我遇到的问题是、在启动该工程的调试会话一次后、无法重新编译源代码。
链接器中止并显示错误"致命错误#10296:无法打开输出文件"myProject.out"进行写入"
我也无法通过 Windows 文件资源管理器删除 MyProject.out。 资源管理器告诉我、该文件被 CCS 阻止。

调试器是处于活动状态还是已经停止都无关紧要。 启动之后、CCS 会锁定输出文件。

调试会话通过 Debug As -> Code Composer 会话启动、无需任何其他设置。
当我重新启动 CCS 时、我可以开始新的构建。

将示例工程从 Resource Explorer 导入到同一工作区时、不会发生这种情况。
我可以启动导入项目的调试评估并重新编译源代码。

有什么建议吗?

提前感谢大家、
罗马语