This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:XDS110

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1404675/xds110iso-evm-xds110

器件型号:XDS110ISO-EVM
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具与软件:

我是否可以使用 XDS!) 仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itzhak:

    您能详细解释您要做什么/您的应用是什么吗?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望在实验中使用 OMAPL138平台和 XDS110仿真器的同时使用 VDI 运行 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itzhak:

    让我循环访问 CCS 专家、看看他们这里是否有一些输入。 另请查看 此处链接的页面、并告知我是否解答了您的问题。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望在实验中使用 OMAPL138平台和 XDS110仿真器的同时使用 VDI 运行 CCS。

    这不是官方支持的环境。 这么说、根据您的设置、可能是可行的。 CCS 最常用的虚拟化环境是 CCS 运行客户虚拟机并访问连接到主机(VMware、VirtualBox 等)的调试探针。 这种方法效果非常好、甚至在 TI 内部也是一种常用环境。

    您可能对具有运行 CCS 的远程主机服务器的 VDI 环境更感兴趣? 我假设 XDS110会物理连接到远程服务器? 是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 在 VDI 环境中很有意思、该环境具有运行 CCS 且 XDS110 物理连接到远程服务器的远程主机服务器

    谢谢、

    Itzhak Kroin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能可行、但我不能保证、因为这不是官方支持(测试)的环境。 如果你尝试一下,我很好奇你的经验。