This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:mspm0l2228

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1406631/codecomposer-mspm0l2228

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSPM0L2228SysConfig

工具与软件:

如何在释放模式下为 mspm0l2228创建包含系统配置的 CCS 工程。 我已经尝试了很多次,但在释放模式有 错误基于路径方向.

现在我来说明一下在 CCS 中使用系统配置的发布模式创建新项目的过程。 调试模式此问题未得到。

1) subdir_rules.mk 错误即将出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您是在尝试从头开始构建项目吗? 我们建议从现有的 SDK 示例开始、并以此为基础进行扩展、因为 SDK 示例具有一些依赖项和配置、并且已经设置完毕。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试从头开始构建工程。 已经在调试模式下尝试了现有的 SDK 示例,它正在工作,但我想从头开始创建释放模式项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我尝试从头开始构建项目

    这要求您对 SDK 和工具有相当多的了解、因此我们不建议这样做。 如果您选择采用这种方法、器件专家可以进一步提供帮助。 我将提请他们注意该主题、以便他们可以直接做出响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

     若要新建工程来集成所有驱动程序和新的 sysconifg 文件、过程会非常繁琐。 我们不建议客户使用此方法来维护项目。 如果需要处理、请参阅 SDK 示例设置、并保持其配置不变。

    在错误窗口中、它描述您的 include 标头准备不当、因此请在下面查看:

    并且 相对文件路径"${COM_TI_MSPM0_SDK_INSTALL_DIR}"也不被重建、这意味着您应该检查项目设置:

    以前存在一个新工程设置流程、而这个 流程相对较旧、我们不针对工具链新版本更新(尤其是对于 SysConfig 更新)维护此流程。 但您可以参考此处的信息来检查需要注意的事项:

    CCS_CCS_ New_Project_Flow

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal Ye:

    我尝试了你给定的 New_Project_Flow 流程.但它没有工作.

    我收到错误,请检查这些错误.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    能否简要介绍一下您的步骤以及项目发布模式设置?  

    B.R.

    SAL