This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS_ERROR:无法为 MSP430安装重新键入可执行文件

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1410282/codecomposer-ccs_error-unable-to-install-repotype-executable-for-msp430

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

  我正在尝试让 Code Composer Studio 在新的 Windows 笔记本电脑上工作。 11.1和12.8都导致相同的错误、无法安装重新键入的可执行文件。 我该怎么办? 我要在周一早上乘飞机去参加一个会议、在那里我必须要有这个工作。 是否有某一版本的 CCS 不存在此问题? 我尝试了 Theia 版本,但它不会构建我们的代码,在12.8上工作良好。  

此问题似乎在发行后仍在发行-是否有相应的修复程序?

请提供帮助

谢谢!

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    不幸的是、我们从未能够找到根本原因。 对于 许多(但不是全部)用户来说、问题是与他们的防病毒/安全软件发生冲突。 您是否已尝试为安装禁用它? 如果此操作无法提供帮助、请发起一个私人 E2E 对话、我可以为您提供解决方法。

    请注意、此问题只会发生在 MSP430组件上。 如果您不使用 MSP430器件、则可以在安装程序中取消选择该选项、这样应该不会发生该问题。

    我试过 Theia 版本,但它不会构建在12.8上工作良好的代码。  [报价]

    您至少能够在没有问题的情况下安装 CCS Theia 吗? 假设你这么做了、这很好听。 您遇到的构建问题是什么? 您使用的具体设备是什么? 我们建议用户 切换到 CCS Theia、因为 CCS Eclipse 已弃用、而改用 CCS Theia。 CCS 12.8是我们 基于 CCS Eclipse 的最后一个版本(如果需要、可提供罕见的服务补丁除外)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我重新尝试了安装,包括12.8和11.1,同时禁用了 Windows defender 和 Windows 防火墙,由于重命名错误,该安装再次失败。 有什么方法可以解决该错误吗? 我会开启一个私人 E2E 对话。

    最终我们将切换到 Theia、但不会在释放周期中间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此错误是否有解决办法? 我将开启一个私人 E2E 对话。

    我已回复您的 E2E 邮件。