This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:一个 CCS 项目中的最大文件数

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1409811/codecomposer-max-number-of-files-in-one-ccs-project

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

您好!

 一个 CCS 工程中的文件数量是否有限制? 如果需要、一个 CCS 工程中最多可以支持多少个文件?

CCS12.7.1/AWR2944供客户使用。  

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    严格限制不存在、但工程中的文件越多、在 CCS 中管理打开的工程所需的系统资源就越多... 尤其是在启用了分度器的情况下。 包含许多文件的大型工程实际上会导致索引器使用大量资源并减慢环境速度。 请参阅本演示的幻灯片32: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AP3OHQvHbqav9piQQX3FIQ__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki

    我在 CCS 12.7.L 中找不到索引器信息  符合 ARM CLANG 标准的器件是否存在任何限制 文件数量?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 CCS 12.7.L.
    中找不到索引器信息

    您需要公开高级选项。 请参阅同一演示的幻灯片28。

     在符合 ARM CLANG 标准方面是否存在任何限制 共个文件?[/QUOT]

    同样、我不知道有任何理论限制、但再次注意链接期间对系统资源的需求、尤其是在启用了高级程序级优化的情况下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要公开高级选项。 请参阅同一演示文稿的幻灯片28。

    感谢您指出它。 客户已尝试禁用索引器、但仍然遇到构建错误。 链接期间发生错误、并显示"系统找不到指定的路径"。

    您可以再次帮助吗?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、让我们继续讨论您的另一个主题。 我来结束这个演示