This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:确定动态加载模块的代码偏移和数据偏移

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1412457/codecomposer-determining-code-offset-and-data-offset-for-dynamic-loading-modules

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

工具与软件:

您好!

我正在使用以下设置:

  • 位置 :BeagleBone Black
  • 调试器 :TMDSEMU110-U
  • 操作系统 : RTEMS 6.
  • IDE 中找到 :Code Composer Studio 12.8.0.00012版

问题描述:

我正在配置动态加载模块、并需要正确设置代码偏移和数据偏移。 我已经从 ELF 文件获取了这些偏移、如下所示。 但是、即使在输入后、符号也显示为0xffffffff。 虽然我可以调试可执行文件并在调试窗口中查看符号(加载符号)、但在添加动态加载模块时找不到符号 (添加符号) .

  "cfs_lib.elf.txt": {
    ".text": {
      "Type": "PROGBITS",
      "Address": "00000000",
      "Offset": "000034",
      "Size": "000798",
      "EntrySize": "00",
      "Flags": "AX",
      "Link": "0",
      "Info": "0",
      "Alignment": "4"
    },
    ".data": {
      "Type": "PROGBITS",
      "Address": "00000000",
      "Offset": "0007f7",
      "Size": "000000",
      "EntrySize": "00",
      "Flags": "WA",
      "Link": "0",
      "Info": "0",
      "Alignment": "1"
    }
  },

问题:

  1. 我是否使用了正确的偏移?
  2. 什么原因可能导致该0xffffffff问题?
  3. 我是否应该采取任何其他步骤?

感谢您的帮助!

BR、
Dat Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我和编译专家讨论了一些内容。 请注意、 上述信息中的"Offset"字段不是目标地址。  它是 ELF 文件中该段的原始数据从之处开始的字节偏移量。 如果要添加包含偏移信息的符号、则需要整个模块的偏移。 在创建模块时应知道此信息。

    谢谢

    Ki