This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS Theia 构建工作区以外的项目

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1412048/codecomposer-ccs-theia-builds-projects-not-in-workspace

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我在使用 Theia 工作区时遇到困难。

首先(但最不重要的)、我没有找到创建空白/空工作区的方法。

其次(也是最重要的)、"全部构建"构建的项目不在工作区内、这非常恼人、浪费时间。 我已经创建了一个新工作区、方法是将默认工作区另存为文件、然后将文件夹从新创建的工作区中删除到默认工作区。 然后我将一个文件夹添加到工作区。 当我"Build All"时、CCS 从新工作区和默认工作区构建所有项目。

有什么想法可能导致这种情况,以及如何解决它?

(CCS Theia v1.4.0)

提前感谢、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    我已将该主题提请 Theia 团队的注意、以便进一步评论。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    关于第一个问题、CCS Theia 中的工作区的工作方式与 VS Code 中的工作方式非常相似。  如果您 前往 File →Open Folder... 并打开任何被视为工作区的文件夹。 无法创建空的工作区文件、因为保存为文件的工作区 用作2个或更多文件夹的集合。  
    您可以在以下位置阅读有关工作区的更多信息: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/ccs_project-management.html#workspaces

    关于您的第二个问题、我尝试 重现您提到的问题。 似乎只有新工作区中的工程被编译。 您可以通过查看右下角的弹出消息来验证这一点 、该消息指定正在构建哪个项目。



    Problems 视图中似乎存在错误、当您从工作区中删除文件夹时、该错误不会更新。 这可能是您在发送的屏幕截图中的"问题"视图中看到的内容。
    我们将进一步调查该问题。

    谢谢
    Udit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udit:

    我确认"Build All"也会从默认工作区构建工程。

    这不仅仅是问题查看问题。 如果我清除 Problems 视图、则所有问题都返回到构建中(因为、如屏幕截图所示)、此外还会构建工作区外的项目。

    此致、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    经过进一步调查、我看到您面临同样的问题。 我提交了一个 TT、这是跟踪链接: sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-11939

    作为一种临时解决方法、当您添加第二个文件夹时、将父文件夹添加到项目、而不是项目本身似乎适合我。 尝试这么做。

    此致
    Udit