This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Theia:错误:MSPM0 SDK 版本2.02.00.05至少需要1.21.0版本的 SysConfig。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1410966/codecomposer-theia-error-mspm0-sdk-version-2-02-00-05-requires-at-least-version-1-21-0-of-sysconfig

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 CodeComposer e2e:  

将 MSPM0 SDK 更新到版本2.02.00.05后、新导入的工程无法修改 SysConfig 文件。 我在 CCS Theia 1.4.0上收到以下错误:

下载 SysConfig 1.21.0后、尝试手动更改为 SysConfig 1.21.0会显示以下错误:

基于 Eclipse 的 CCS 12.4.0不存在该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我想您已经将 SysConfig 工具下载到 CCS Thiea 未重建的文件夹中。

    您能说明一下 SysConfig 1.21.0的安装位置吗?

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以找到 SysConfig 的安装位置、并检查其是否在下面进行了更新:

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal、我可以通过菜单中 File > Preferences > Code Composer Settings > General > Products 下的加号按钮手动添加 SysConfig 1.21。 但是、CCS 不应该自动检测此位置吗? C:\ti 目录已位于"Product discovery path"中-因此、我假设它能够找到 C:\ti\sysconfig1_21。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的,它应该是可行的。  我的电子邮件已自动找到。

    有时、用户需要手动刷新发现的产品。 我想无需手动添加。

    B.R.

    SAL