This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:XDS110不会从2.3.0.5更新到3.0.31版本

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM, UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1400508/lp-xds110-xds110-does-not-update-from-2-3-0-5-to-3-0-0-31-version

主题中讨论的其他器件:SK-TDA4VM、TDA4VM UNIFLASHCC2340R5

工具与软件:

我遇到与 TT 类似的问题:
(+) CCS:新 XDS110无法更新固件- Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛

我有 一个带有 CMSIS-DAP 的 XDS110探针、并提供用于在 SK-TDA4VM 上调试 R5内核的内容。

CCS 版本8、9、10、11、12无法更新我的电路板。

它显示了相同的 erros。

我尝试了所有的 Windows 作为建议.

下面是我通过 Windows 控制台手动更新的日志

Microsoft Windows [Version 10.0.22621.2283]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>cd C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 1E32-D189

 Directory of C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

13.08.2024  23:15    <DIR>          .
13.08.2024  23:16    <DIR>          ..
25.07.2024  02:45            74 900 boot_loader.axf
25.07.2024  02:45             6 202 boot_loader.bin
25.07.2024  02:45             3 227 eZ_FetDcdcController.txt
25.07.2024  02:45           337 281 firmware_3.0.0.31.bin
25.07.2024  02:45           173 056 xds110reset.exe
25.07.2024  02:45           176 023 XDS110SupportReadMe.pdf
25.07.2024  02:45           214 016 xdsdfu.exe
               7 File(s)        984 705 bytes
               2 Dir(s)  124 880 371 712 bytes free

C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e

USB Device Firmware Upgrade Utility
Copyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated.  All rights reserved.

Scanning USB buses for supported XDS110 devices...


<<<< Device 0 >>>>

VID: 0x0451    PID: 0xbef3
Device Name:   XDS110 Probe with CMSIS-DAP
Version:       2.3.0.5
Manufacturer:  Texas Instruments
Serial Num:    00000000
Mode:          Runtime
Configuration: Standard

Found 1 device.

C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -m

USB Device Firmware Upgrade Utility
Copyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated.  All rights reserved.

Scanning USB buses for supported XDS110 devices...


<<<< Device 0 >>>>

VID: 0x0451    PID: 0xbef3
Device Name:   XDS110 Probe with CMSIS-DAP
Version:       2.3.0.5
Manufacturer:  Texas Instruments
Serial Num:    00000000
Mode:          Runtime
Configuration: Standard

Switching device into DFU mode.

C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -f firmware_3.0.0.31.bin -r

USB Device Firmware Upgrade Utility
Copyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated.  All rights reserved.

Scanning USB buses for supported XDS110 devices...

The requested device was not found on the bus.

C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e

USB Device Firmware Upgrade Utility
Copyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated.  All rights reserved.

Scanning USB buses for supported XDS110 devices...


<<<< Device 0 >>>>

VID: 0x0451    PID: 0xbef3
Device Name:   XDS110 Probe with CMSIS-DAP
Version:       2.3.0.5
Manufacturer:  Texas Instruments
Serial Num:    00000000
Mode:          Runtime
Configuration: Standard

Found 1 device.

C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -m

USB Device Firmware Upgrade Utility
Copyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated.  All rights reserved.

Scanning USB buses for supported XDS110 devices...


<<<< Device 0 >>>>

VID: 0x0451    PID: 0xbef3
Device Name:   XDS110 Probe with CMSIS-DAP
Version:       2.3.0.5
Manufacturer:  Texas Instruments
Serial Num:    00000000
Mode:          Runtime
Configuration: Standard

Switching device into DFU mode.

我也安装了 CCS 7、但它不支持 SK_TDA4VM

应如何使用 XDS110?

照片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuriy:

    通过首先打开 UniFlash 并尝试在其中打开会话、用户可能能够获取 XDS110更新。  

    UNIFLASH 软件编程工具|德州仪器 TI.com

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否提供更具体的说明?
    我不明白我需要做什么:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuriy:

    当然、为了执行该过程、首先将调试器连接到任何 TI 器件(假设现在是 CC2340R5)、您将输入并选择 CC2340R5器件、然后选择调试器探针并打开会话。 然后尝试刷写任何.out 文件(您可以抓取任何 CC2340R5示例项目并将其构建、在调试文件夹中将为.out 文件)、而使用 UniFlash 刷写.out 文件时、该文件将提示您更新调试器。

    或者、我们也可使用 SmartRF Studio 8实现相同的目的(打开工具时应显示调试器已过时)。

    我们自己进行了测试并注意到、如果一次有多个调试器连接到您的计算机(或另一个带有调试器的器件)、则会导致过期的调试器在更新过程中无法更新。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UniFlash 和 SmartRF Studio 都未成功更新 XDS110的固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为修复我的问题的唯一方法是重新充实 XDS110的引导加载程序和固件
    我已经订购了 XDS100v2。
    您能否帮我找到合适的电缆以供购买:
    能够将 XDS100v2连接到 XDS110以刷写引导加载程序和固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuriy:

    我还想问一下、在闪存期间只有1个 TI 器件连接到您的 PC? 我们确实注意到了一个错误、即如果同时连接两个或更多器件、第一个器件将无法正确更新。  

    对于您最近的问题:  

    以下产品的10引脚电缆应该可以正常工作(*这将允许我们在设备上使用另一个 XDS110或在缺少 XDS110的设备上绕过可能出现故障的 XDS110):

    TMDSEMU110-U 调试探针|德州仪器 TI.com

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我还想问一下、在闪存期间只有1个 TI 器件连接到您的 PC?"
    我只有一个 XDS110器件、在我尝试更新 XDS110时、没有其他器件连接到我的 PC。

    以下产品的10引脚电缆应该可以正常工作(*这将允许我们在设备上使用另一个 XDS110或在缺少 XDS110的设备上绕过可能出现故障的 XDS110):"
    但是、内部 JTAG 不是10引脚两排、而是5引脚两排。 请查看随附的图片:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuriy:

    看起来我在上一次回复中使用了错误的图片!  

    我提到过的10引脚电缆实际上是具有两排共10个引脚的5引脚(而不是具有10个引脚的一排)。  

      连接器应该在这里

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我在 XDS110盒中看不到10引脚电缆
    我不确定 xds100v2将使用哪种连接器
    您能否更具体地说明使用哪种电缆将 xds100v2连接到 xds110以及我可以在哪里获得它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuriy:

    我相信我们不会直接销售这些连接器、因此在这种情况下、我们会推荐第三方选项。  

    我看了 Digi 键,这些似乎与现有连接器相似:  

    M50-9100542 Harwin Inc.|电缆组件| Digikey

    1675 Adafruit Industries LLC |电缆组件| Digikey

    (*不能100%确定连接器的方形部分是否合适、看起来是正确的尺寸)  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy

    如果您通过此链接按照"选项1"手动刷写过程操作:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting

    您无需任何额外的电缆。

    我已经完成了,并为我工作。

    此致

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您能帮助我找到  需要连接到 GND 的 JTAG TDO 引脚吗?
    外部端口上的 JTAG 连接器上
    还是在内部的 CM10 ARM 连接器上?
    当我将 CM10 TDO 引脚连接到 GND 时、XDS110不启动。
    如果我将 TDO 连接到外部 JTAG 则不会出现任何情况:

    fenix@cronos:~/ti/ccs1240/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110$ ./xdsdfu -e
    
    USB Device Firmware Upgrade Utility
    Copyright (c) 2008-2019 Texas Instruments Incorporated.  All rights reserved.
    
    Scanning USB buses for supported XDS110 devices...
    
    
    <<<< Device 0 >>>>
    
    VID: 0x0451    PID: 0xbef3
    Device Name:   XDS110 Probe with CMSIS-DAP
    Version:       3.0.0.22
    Manufacturer:  Texas Instruments
    Serial Num:    00000000
    Mode:          Runtime
    Configuration: Standard
    
    Found 1 device.
    

    您能给我更多有关将 TDO 连接到 GND 的具体说明吗?

    此致、
    Yuriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是我连接到 GND 的引脚。

    我还使用了一个开关来释放引脚、而无需关闭电路板。

    步骤如下:

    1) 1)将引脚连接到 GND

    2) 2)连接 USB 电缆

    3) 3)在不关闭电路板的情况下将引脚重新连接到 GND

    然后按照 DFU 过程进行操作

    此致

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我焊接了这两个引脚、连接后无法启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须使用导线和开关将箭头指示的引脚连接到 GND。

    连接 USB 电缆、然后断开 GND 连接。

    在该点板将处于 DFU 模式、您可以继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我连接至 TDO 至 GND 时、XDS110不会打开、直到我进行下电上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuriy:

    直到我重新启动。

    -不确定这是否是接地问题。  

    这里可能有一些特殊的启动例程需要下电上电? 执行下电上电后、电路板是否可以检测/启动它?  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星期六我将尝试重做过程,并发送结果。

    此致