This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS Theia:闪烁按钮在哪里?

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1415206/codecomposer-ccs-theia-where-is-the-flash-button

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

大家好!

也许这是一个很天真的问题、但我很难在新的 CCS Theia 软件中找到闪存按钮。 在基于 Eclipse 的旧版 CCS 中、任务栏上有一个按钮、让您无需启动整个调试会话即可刷写电路板。 到目前为止、我找到的将程序加载到电路板上的唯一方法是启动调试会话、然后点击"Run"。 我缺少什么吗?

此致

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    该内容已计划在下一版本 CCS20中使用。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您是否已经知道此版本的发布日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计划于11月底左右举行。