This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在释放模式中、由于创建了新的 CCS 项目、因此出现错误

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1416582/codecomposer-i-was-got-errors-for-created-new-ccs-project-in-release-mode

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

嗨、团队:

我遇到在发布模式下创建新 CCS 工程时出错。

e2e.ti.com/.../Create-a-new-CCS-project.docx

我 被按照  上面的步骤. 但是、我收到了错误  

请检查文档、解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    您的工程似乎无法构建。  您能否指定在构建过程中会遇到哪些错误?  您应该会在"Build Output"窗口中看到错误、该窗口在您开始生成时应该会自动打开。  您能否包括整个构建输出?

    谢谢!

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是构建输出中的错误。

    这是我的包含路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baltasar Belyavsky:

    我还有一个编程问题 。

    出现此错误。

    我尝试了几乎4个控制器,所有类似的错误都来了。所以请检查我的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    您能否提供构建输出?  不是"Problems"视图、而是在"Build Output"视图中打印的文本。

    谢谢!

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baltasar Belyavsky:

    我还有一个编程问题 。

    出现此错误。

    我尝试了几乎4个控制器,所有类似的错误都来了。所以请检查我的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    您能否确认您已尝试过对话中提到的建议?

    谢谢!

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    是的,我已经尝试了很多次,但重置在我的情况下不起作用. 所以,请给我更好的方法来避免该错误.

    谢谢!

    Ankush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果复位不起作用、请尝试进行批量擦除;如果这样无效、则恢复出厂设置。