This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VAR-3P-CCS-AM62:将 SOM 与定制评估板结合使用

Guru**** 2909080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1422353/var-3p-som-am62-use-ccs-with-a-custom-evaluation-board

器件型号:VAR-3P-AM62-AM62-AM62-AM62-AM62 SOM

工具与软件:

尊敬的先生或女士:

我将 Variscite 的 VAR-Var-Var-AM625插入 SOM 的 Symphony Board V1中。 如何使用 CCS 对 SoM 进行编程?
此 SoM 未在电路板和器件列表中列出、因此我无法使用它。

此致
Alishammat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alishammat 您好、我们没有 Variscite 电路板的 CCS 目标。 如果有的话、请咨询他们。

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alishammat

    我建议您咨询 Variscite 以了解是否为此电路板提供任何 CCS 支持或是否期望客户使用 Linux 进行开发等 在 CCS TI 存储库中、我们通常只会为 TI EVM 提供器件和 targetdb 配置。 我们并未明确针对我们的 SOM 合作伙伴/电路板执行这些操作

    您可以利用我们为 AM62 MCU+ SDK 提供的通用 CCS 指南、其中介绍了 CCS 设置/入门

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/10_00_00_14/exports/docs/api_guide_am62x/CCS_LAUNCH_PAGE.html