This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:device_linker.lds

Guru**** 2907710 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1421468/lp-mspm0g3507-device_linker-lds

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你好。

我想更改此内容:

小程序

Flash (RX):origin = 0x00000000、length = 0x00020000
SRAM (rwx):origin = 0x20200000、length = 0x00008000
BCR_CONFIG (R):origin = 0x41C00000、length = 0x00000080
BSL_CONFIG (R):origin = 0x41C00100、length = 0x00000080
}

因为它生成了,我无法看到如何更改它?

似乎没有选项.syscfg???

此致

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    您必须创建一个新的链接器文件(.cmd)

    1. 右键点击工程并选择"New -> file (新建->文件)"
    2. 创建一个.cmd 格式的文件、例如:linker.cmd
    3. 进入生成的源文件夹、将 device_linker.cmd 文件中的信息复制并粘贴到您新的链接器中。
    4.  调整所需的值
    5. 进入 SysConfig -> Project Configuration files 并取消选中"Linker File Generation"
    6. 构建项目

    此致、
    Luke