This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS200更新

Guru**** 2820015 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1421662/xds200-update

器件型号:XDS110ISO-EVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027

工具与软件:

您好!
客户想要对其 XDS200进行固件更新、但收到以下消息:

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    XDS200是否无法正常工作?

    消息看起来更新正常。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
    是的、XDS200无法在 CCS 下工作。

    将 JTAG 连接到笔记本电脑后、一个黄色 LED 亮起。 当用户尝试连接到目标时、第二个黄色 LED 短暂亮起一秒钟、然后两个 LED 都熄灭并出现以下错误:

    此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。
    值为'-183'(0xffffff49)。
    标题为"SC_ERR_CTL_CBL_BREAK_FAR"。
    说明如下:
    控制器检测到远离自身的电缆断裂。
    用户必须将电缆/仓体连接到目标。

    这是否表示编程器出现故障、或者是否存在我可能操作错误的问题? 我还尝试了不同的电缆。 第二个 XDS200也是如此。

    在 Code Composer Studio (CCS)中、他选择了编程器类型为"Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe"。 它们使用的目标是 TMS320F28027。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    该错误消息通常意味着调试器不会在 TDO 上收到任何消息。  下面的链接中提供了更多信息:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    这是定制电路板吗?  是否有调试探针能够成功连接到它?

    此致、

    John