This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:当将 CCS 与 XDS110一起使用时、有时会显示一些错误、我们是否有任何用于汇总所有错误代码的文档?

Guru**** 2819315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1416856/codecomposer-when-using-ccs-with-xds110-sometimes-it-will-show-some-error-do-we-have-any-documents-for-summary-all-the-error-code

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

尊敬的专家:

当将 CCS 与 XDS110一起用于调试或加载固件时、有时它会显示一些连接不正确的错误代码或 MCU 处于异常阶段。 [适用于 MSPM0 ]

我们是否有任何用于总结这些错误代码的文档及简要说明? 同时、如果它能够解释导致错误发生的原因、将会非常有帮助[如果没有这些信息也是可以的]。

以下示例供您参考:

期待您的评论,谢谢!

B.R.

SAL