This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:RHEL 8上的构建失败适用于 RHEL 6

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1423594/codecomposer-build-failing-on-rhel-8-worked-on-rhel-6

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

尝试在 CodeComposer 9.3.0.00012中使用 C6000兼容器 v7.4.24编译软件。

CodeComposer 安装在 RHEL 8上进行。   

软件不会构建、似乎在编译器区域中找不到所需的某些库。

此版本的 CodeComposer 能否与 RHEL 8配合使用。  我继承了此软件、并被告知上次使用 RHEL 6中的相同 CodeComposer 构建该软件。

谢谢!

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我已经包含了 CCS v9版本的 Linux 主机支持页面(https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv9_linux_host_support.html)。  

    您能否通读并查看是否有任何信息与您的案例相关?

    一般而言、我们正式支持的主要是 Ubuntu 发行版、但 RedHat 也有机会发挥作用。

    谢谢!

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    此版本的 CodeComposer 能否与 RHEL 8配合使用。

    正如 Ricky 已经提到的、我们不正式支持 RHEL、因此我们无法确认另一种方式。

    Unknown 说:
    软件不会生成、似乎在编译器区域没有找到某些所需的库。

    构建时遇到的确切错误是什么?