This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:查找注册不执行任何操作

Guru**** 2907060 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1421284/codecomposer-find-register-doesn-t-do-anything

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:AM263P4

工具与软件:

您好!

我将 CCS12.8.1与 AM263P4配合使用、其中描述了寄存器补丁:(+) AM263P4:调试器的外设寄存器-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

右键点击"Register"选项卡并键入寄存器名称、然后双击寄存器不起作用。 我认为它应该展开树形结构并至少将焦点移动到点击式寄存器组。 已连接视频。

在这种状态下使用非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    如果您搜索的寄存器未通过更新后的芯片支持包添加、它是否适合您?  如果我尝试搜索 CAN 寄存器、我可以看到您看到的内容、但如果我搜索 IRQ 或更新之前已经存在的内容、它会起作用。  我还看到 xml 文件中的 ID 存在一些问题、因为 AM263Px_LS.xml 和 AM263Px.xml 使用与 AM263Px 相同的器件 ID。

    我认为这是与 XMLs 有关的问题、但有人需要深入研究它们。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    是的、我看到同样的结果:这个问题只影响添加的(外设)寄存器。

    我想、AM263P4外设寄存器越早加入支持包、它将变得越好。 该器件现在处于活动状态、因此默认情况下应位于 CCS 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题只影响添加的(外设)寄存器。

    并不是所有的都是。 例如、尝试"MEM_pID"。 它会将树正确展开到寄存器的位置。 到目前为止、该问题似乎特定于 CAN 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还发现 xml 文件中的 ID 存在一些问题、因为 AM263Px_LS.xml 和 AM263Px.xml 使用的设备 ID 与 AM263Px 相同。

    是的、这两个文件具有相同的 ID、因此当尝试在目标配置编辑器中选择正确的器件时会出现问题。