This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:LAUNCHXL-F28P55X

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X, BOOSTXL-3PHGANINV, LVSERVOMTR, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1420901/launchxl-f28p55x-launchxl-f28p55x

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINVLVSERVOMTRC2000WARE

工具与软件:

我有以下物品:
控制器板:[LAUNCHXL-F28P55X (TMS320F28P55x LaunchPad 开发)]
2.逆变器电路板:[BOOSTXL-3PHGANINV (48V/10A 三相 GaN 逆变器)]。
3.支持的电机:低压伺服电机-低压伺服(编码器)电机和线束
[LVSERVOMTR、P/N:M-2310P-LN-04K、Teknic M-2310P-LN-04K ]

此外、我还安装了用于开发的 Code Composer Studio (CCS 版本:12.8.0.00012) IDE 和 C2000Ware 软件开发套件(SDK 版本:C2000Ware Motor Control SDK_5_02_00_00)。

关于上述主题、
1.工具(Code Composer Studio)是否能够生成可用于使用上述硬件组合运行电机的代码?
2.如果不支持,您可以推荐任何其他支持引脚配置、代码生成等的工具吗?


谢谢。此致、
Prasanth K P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanth:

    我想您要查找的示例在路径中:[C2000Ware Motor Control SDK_5_02_00_00 install]/solutions/boostxl_3phganinvf28p55x. 我将回到电机驱动套件的专家社区、评论如何/是否需要将此示例移植到您正在使用的电机。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、"ti\c2000\C2000_SDK_5_02_00_00\solutions\boostxl_3phganinv\f28p55x\ccs"中提供了一个示例 Ware_Motor。

    CCS 工程名称为"sensored_foc"。 您能否提供有关在代码刷写到上述硬件组合中后如何控制电机的信息、例如打开、关闭和更改其速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 MCSDK 文件夹中找到\docs 文件夹。 下面提供了软件文档。

    https://www.ti.com/lit/spraco3 

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在 通知我的一位队友塔希·乔治先生。 他还使用相同的硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth K P:

    当然、如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致!

    Kevin