This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在新笔记本电脑上编译代码时出现问题

Guru**** 2902170 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1422648/codecomposer-trouble-compiling-code-on-a-new-laptop

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP430WARE

工具与软件:

您好!  

尝试构建类似于下面的程序时出现错误。 我已经尝试过了。  

1.删除并尝试安装了不同组件的不同版本的 CCS  

2.增加 gmake 路径环境变量优先级较高

3、删除并重新添加 driverlib 等,  

4.安装 MSP430Ware 和 Uniflash 等其他工具  

5.卸载 cygwin 和其他具有 gmake 可执行文件的项目

我很难获得此版本、我怀疑的最后一个项目是 Symantec Endpoint Antivirus 程序。 我还缺少其他信息吗?

谢谢!  

Gautham  

****项目 C6_SendDataBackground 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccs1280\\ccs\\utils\\bin\gmake"-k -j 12 all -O

构建文件:"../hal.c"
subdir_rules.mk:9:目标"hal.obj"的配方失败
系统找不到指定的路径。
gmake:***[hal.obj]错误1.
构建文件:"../main.c"
subdir_rules.mk:9:目标"main.obj"的配方失败
系统找不到指定的路径。
gmake:***[main.obj]错误1.
构建文件:"../system_pre_init.c"
subdir_rules.mk:9:目标"system_pre_init.obj"的配方失败
系统找不到指定的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新-我删除了 Symantec EP 并卸载/重新安装了 CCS -目前还无法编译。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供一个可重现的测试案例? 只要错误可以重现、我就可以将您的现有项目剥离为项目文件夹内的几个基本文件。 请压缩工程文件夹并附加到该主题贴附。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:  

    我刚刚开始了5529 LP 的开箱即用演示。 我看到这个项目以及我的项目本身也有同样的问题。  

    无论如何、我在这里压缩了项目。  

    e2e.ti.com/.../OutOfBox_5F00_EmulStorageKeyboard.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 构建该项目时不会出现问题:

    e2e.ti.com/.../OutOfBox_5F00_EmulStorageKeyboard_5F00_build_5F00_output.txt

    项目本身看起来不错。

    您是否可以像这样在 Project Explorer 中展开项目并提供屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。 我还复制了构建输出、并在此处添加了 txt 文件并在重命名后进行添加。  

     e2e.ti.com/.../BUILD-OUTPUT.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的工作区文件夹位置是否为"C:\Users\aid\Desktop\ccs2"?

    您能否在相同的工作区位置成功编译其他工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    因为我有了新的 Windows 11笔记本电脑、所以我无法构建单个 code composer 项目。 我尝试了从10.0.0.10到11和12的多个 Code Composer 版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已脱机解决。 对于跟随该线程的用户、问题是由系统注册表问题引起的、在该问题中、指定了无效的路径、导致 CCS 调用系统命令外壳程序时出现问题(在系统命令外壳程序上执行 gmake)。 此问题不是由 CCS 引起的、但会影响 CCS 工程构建。