This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:除了通电指示灯之外、无法使电路板执行任何操作

Guru**** 2904150 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200-LAUNCHXL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1427136/cc3200-launchxl-cannot-get-board-to-do-anything-beyond-power-on-lights

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200UNIFLASH、CC3551

工具与软件:

我订购并刚收到 CC3220-LaunchXL 和 CC3200-LaunchXL。   我能够让 CC3220进行开箱即用演示、但我无法让 CC3200执行任何操作。   它出现在 Windows 设备管理器中、但尽管将 CC3200 SDK 添加到 CCS 中、CCS 无法识别它。   CC3200的开箱即用应用程序(与 CC3220类似)应作为接入点。   但我的任何器件都无法看到 WiFi AP。   如果我连接到 COM 端口、不会输出任何内容。   无论出于何种原因、CC3200只有一个 COM 端口。   我还尝试使用基于 Web 的代理。   同样、无法识别该设备。

我 可能错过了一个步骤吗?   TI.com 上不再提供所有入门链接。   所有这些都已一去不复返:

如果我浏览其中的任何链接、我只会转到一个通用页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 CCS? CC3200 SDK 专为旧的 CCS 8.3而设计。 较新版本的 CCS 可能无法正常工作。

    BTW……为什么要使用 CC3200开始开发? 它是旧设备。 对于新开发、我们推荐 CC3235或 CC3220。 即使是 CC3235和 CC3220也不是最新器件、并有限制。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CCS 版本  12.8.1.00005。  我正在评估该 CC3200模块、因为我没有阅读 TI 文献中任何建议它"旧"或不应使用的内容。   因此、我必须问一下、您建议我使用的器件有多"旧"?   我也有一个 CC3220-LaunchXL、但从产品文档中可以看出、CC3200差异很大、这并不明显、因此我花费55美元进行评估。

    -弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    用于 CC3200的最新 SDK 为1.5.0 (从2020年1月开始)、并经过 CCS 8.3验证。 由于 XDCTools 的版本不兼容、较新的 CCS 可能无法正常工作。 也许、如果你将安装最新的32位 XDCTools 3.51.03.28、但是谁知道... 没有经过 TI 测试和验证的任何内容。 对于 CC3200、您还将需要使用旧的 Uniflash 软件版本3.4.1。

    CC3200器件于2013年上市。 这些器件仍在进行量产、但无法期待任何改进(例如 SDK)。 CC3220/CC3235/CC3230器件在特性和文档方面都好得多。 CC3220于2016/2017年发布、CC3235于2019年发布。 目前、TI 正在着手发布全新一代的 CC3551。

    1月