This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LP-EM-CC2340R5/CC2340R5通过 Jlink 失败-目标未连接/app.out:加载失败。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R5, LP-XDS110ET, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1426330/lp-em-cc2340r5-lp-em-cc2340r5-cc2340r5-via-jlink-failed---target-is-not-connected-app-out-load-failed

主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC2340R5SEGGERLP-XDS110ETCC2340R5

工具与软件:

您好!

Code Composer Studio: 12.8.1.00005

当我检查更新时:未找到更新

我正在尝试通过 Jlink 对 LP-EM-CC2340R5进行编程。

我将 JLINK 连接到电路板并切换到3V3、如下所示:

我可以像在 SEGGER wiki 中一样检测目标。

基本配置:

当我运行调试时、我得到以下错误:  

Cortex_M0P:文件加载程序:验证失败:无法写入0x00000000:目标未连接
Cortex_M0P:GEL:文件:d:.......... app.out:加载失败。

我对调试配置非常陌生、因此我是这样免费启动的。 我有错误吗? 或者还有其他配置要执行吗?

供您参考、通过 LP-XDS110ET 进行的调试工作正常、但目标是仅使用 JLINK。

提前感谢您的帮助!

Yohan,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohan:

    您可以从项目属性显示您的连接吗?  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我的属性:

    此致、

    Yohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohan:

    感谢您确认设置!  

    回顾您的目标连接设置(设为 SWD)、您可以将其设置为 JTAG 吗?

    (我对 XDS110并没有完全相同的设置、但应该显示 JTAG)  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    选择 JLINK 探头时、我无法访问相同的设置、无法在探头级别进行任何配置。

    我不确定是否需要配置 XDS 探针(而不是 jlink 仿真器)来使用 JLINK 进行编程?

    此致、

    Yohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohan:

    您能否像在前一张图像中那样点击 Cortex_M0P:

    我们再次看看目标界面的下拉菜单是什么:

    您可能还需要就该问题联系 Segger、以查看是否存在可能遗漏的任何额外预配置步骤。  

    -由于"target is not connected"、Segger 似乎无法识别 CC2340R5、这似乎是配置问题、因为 Segger 可能未使用 JTAG。  

    谢谢!
    Alex F