This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM320C33

Guru**** 2905360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1426880/tsm320c33

器件型号:TPS281C30

工具与软件:

您好!

IAM 有  TSM320C33  哪个 IAM 编译使用 CCS 版本5.11 ,但 CCS 版本5.11只兼容 Windows 7 ,有没有 DLL 在版本5.11中缺失,这可以使它兼容 windows 10 ?

或者是否有任何其他 支持该系列的最新版本的 CCS? 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="627540" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1426880/tsm320c33具有  TSM320C33且 IAM  使用 CCS 版本5.11

    没有任何 CCS (Code Composer Studio)版本支持 C33。

    支持 C33的最后一个 CC (Code Composer)版本是 CCv4.1x。 此版本仅适用于 Windows XP-32或更早版本。

    您说您使用的是 CCS 5.11。 您的意思是5.1.1? 此版本不支持 C33。 因此、我对您当前的 C33开发使用的是什么感到困惑。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    抱歉、我是说 CCS Studio 带有  C 编译器版本5.11。  

    我需要在 Windows 10中运行此操作系统、因为我们的所有产品都与 Windows 10兼容。

    是否有方法可以在 Windows 10中运行(不允许安装虚拟机、因为它不安全)。

    是否缺少任何 DLL、以便我可以在 Windows 10上运行它。

    感谢您的支持。

    Reshma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题是关于 Code Composer IDE、还是关于编译器的专门问题?

    两种工具都非常旧。 Code Composer IDE 支持的最后一个 Windows 版本是 Windows XP。 对于编译器来说、这可能也是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 标记了标记外设。

    我很想知道,有没有办法可以在 Windows 10中运行此编译器.(像任何缺失的依赖关系,我可以在 Windows 10中安装)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 IAM 使用编译器版本5.11。

    请注意、Code Composer IDE 最后在 Windows XP 上受支持。 我们不保证它可以在任何超过 XP 的 Windows 版本上工作。 我不知道有谁能够使它在 Windows 10上运行。

    对于编译器本身(如果您希望独立于 IDE 运行编译器)、我已提请编译器专家注意此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是的、IAM 尝试运行与 IDE 分开的编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IAM 尝试运行独立于 IDE 的编译器。

    C30编译器从未经过测试、可在 Windows 10上运行。  也就是说、由于它是一个不与 Windows GUI 交互的命令行程序、因此应该可以正常工作。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试通过命令行运行它,它在启动时突然关闭,并给出一个错误"应用程序无法启动"。

    我还打开了"兼容性设置,使其与 Windows 7兼容,但这似乎也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我得到的误差。  

    我看到版本5.13的编译器与 windows 10兼容。 我是否可以获得该版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于它的价值,我没有得到任何错误从5.11在我的 Windows 10计算机上运行 exe :

    我不知道问题到底是什么、但再次说明、这些旧工具并未正式支持 Windows 10、因此我们将无法为此提供大量支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送电子邮件。

    我在两台不同的机器上运行过、但收到错误消息:



    我不知道是否缺少任何特定的 dll。

    您能否提供与 Windows 10兼容的代码编译器版本5.13?

    感谢您的帮助、

    Reshma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能提供与 windows 10兼容的代码编译器5.13版吗?

    您从何处获得这些信息? C3x 编译器已有25年以上的历史。 版本5.13不会由超过5.11的 Windows 10正式支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在边注中、我看到路径引用的是"R"驱动器。 这使我相信您正在使用一些网络或映射驱动器。 也许可以尝试从本地非映射磁盘运行编译器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了未映射位置、但结果相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我真的没有其他建议。 我将 遵从编译器专家的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢。 我们确实坚持这样做、因为我们的组织由于安全问题不允许 Windows 7在网络上运行。

    又进一步:

    您从何处获得这些信息? C3x 编译器已有25年以上的历史。 版本5.13不会由超过5.11的 Windows 10正式支持。

    我从以下支持链接获取了相关信息:

    e2e.ti.com/.../compiler-tms320vc33-c-compiler-needed-for-windows-7-or-10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于这一具体问题、版本5.13将与版本5.11相同。   

    虽然5.1x 版本从未在 Windows 10上进行过测试,但我看到它在几个不同的 Windows 10系统上工作,包括我的系统。  我无法解释为什么它不能在您的 Windows 10系统上工作。  这里有一个猜测:你的系统有一些防病毒,或其他类似的安全相关软件,以某种方式干扰后台工作 Windows 10要获取一个旧的32位可执行文件运行.  遗憾的是、我缺乏有关这些低级 Windows 详细信息的专业知识。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 George 的回答。

    在 Windows 10上成功运行非 ver4.7的一端。