主题中讨论的其他器件:SysConfig、 MSPM0G3507
工具与软件:
在某些项目中、在不同的工作区构建源代码时、我会得到不同的 Intel hex 文件输出映像。 您能告诉我要更改什么来纠正此问题吗? 以下是我重现的步骤:
1) 1)将 Repo 下载到我的 PC 上的新文件夹 A。
2) 2)将文件夹 A 复制到 PC 上的文件夹 B、以创建两个相同的文件夹图像。
3)创建文件夹 A 和 B 的 MD5 CRC 以确认文件夹是相同的。
4) 4)启动 CCS 并创建新工作区 A、然后启动第二次 CCS 迭代并创建新的工作区 B
5) 5)将文件夹 A 中的工程加载到工作区中、然后将文件夹 B 中的工程加载到工作区 B 中
6) 6)在工作区 A 中编译项目、然后在工作区 B 中编译项目
运行这些步骤后、我看到映射文件和十六进制目标文件不匹配。
Windows 11 Enterprise 64位
CCS 12.80.00012
MSPM0 SDK 2.2.0.05
SysConfig 1.21.0
目标器件是 MSPM0G3507
地图和十六进制文件可根据要求提供。