This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer 生成的 makefile -相对路径

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1432098/codecomposer-code-composer-generated-make-files---relative-paths

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

Code Composer 生成的 make 文件(*。mk)包含绝对路径。 是否可以让它改为生成相对路径。 Code Composer 12.1.0.00007

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    您要使用 CCS 对什么处理器进行编程?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    生成的 makefile 不是可移植的、因此不会意外出现绝对路径。 没有办法控制这种情况。 这通常不是问题、因为主要是工程本身最关心的是可移植性、而不是从工程生成的任何文件。

    谢谢

    Ki