This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Theia AM263P4:核心组不持续

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1433559/codecomposer-theia-am263p4-core-groups-not-persistent

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我必须"创建核心组..." 调试时都是这样。 我们期望按照 Eclipse 以某种方式记住核心组。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="479799" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1433559/codecomposer-theia-am263p4-core-groups-not-persistent 我必须'创建核心组..." 调试时都是这样。 期望是按照 Eclipse 的方式记住核心组。

    在 CCS Theia 中、行为应相同。 我看到这种行为。 组信息应存储在启动配置中。

    打开 launch.json 文件并检查适用的启动配置条目:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/ccs_debug-main.html#launch-configurations

    在上面链接的示例中、您可以看到第一个启动配置中存储了组信息。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki。

    我可以确认我的 launch.json 中没有 groupInfo 条目。

    我设法按照您的示例手动添加它、虽然选项卡似乎指示了语法问题、但它似乎工作正常。

    所以我想把这个提交到 launch.json 中是缺少的操作。 我希望 Theia 可以完成此操作、因为该组是通过 GUI 创建的。

    顺便说一下、对于这个问题...

    ...按钮标签应该是"是"和"否",但更重要的是,如果我单击"取消"(否),那么没有指示组已创建。 我是否可以建议您通过 反转"group_0"文本指示存在核心组、但未启用核心组?

    例如

    启用:

    存在但已禁用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于组是通过 GUI 创建的、我希望 Theia 可以完成此操作。

    也是如此。 我看到这种行为。 请观看下面的视频。 注意当我在 GUI 中创建组时、如何将该组添加到 launch.json 中的启动配置中(单击视频以查看完整大小):

    e2e.ti.com/.../theia_5F00_persistent_5F00_groups.mp4

    ……按钮标签应为"是"和"否"、但更重要的是、如果我单击"取消"(否)、则没有任何指示已创建组。 我是否可以建议您通过 反转"group_0"文本来指示核心组存在但未启用?

    感谢您的建议。 我将在这里与团队讨论。

    Ki