This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:Code Composer Studio 无法在我的 Mac 上打开 project_zero.syscfg 文件

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1435588/launchxl-cc1352p-code-composer-studio-cannot-open-the-project_zero-syscfg-file-on-my-mac

Thread 中讨论的其他器件:CC1352P

工具与软件:

您好!

UpFront 我想明确表示、我是 Code Composer Studio 以及嵌入式项目的开发的新手。  我正在尝试修读 BLE 5 Simple Academy 教程。   

电脑: MacBook Pro 与 Apple M! Pro 芯片。  运行 MacOS Monterey

CCS: 12.2.0.00009

代码: Proejct_zero_CC1352P_4_LaunchXL (就像现在一样)开箱即用。

当我尝试在我的 Mac 上查看 proejct_zero.syscfg 时,我收到此错误:

打开文件时遇到意外错误!  请确保文件位于有效且已打开的 CCS 工程的上下文中。  如果工程出错、可能导致无法打开该文件。

下面是有关我的安装的更多详细信息

我在 Windows 计算机上也有 CCS (版本12.7.100001)、这样可以打开 syscfg 编辑器而不会出现任何错误、我就已经看到它的外观。

请告知如何在 Mac 上修复它。

谢谢!

Ali Lyddall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已更新至版本12.8。  它正在工作。