This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在 Windows 11 PC 上安装 CCSv10.3.1.00003时出错

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1435630/codecomposer-an-error-occurs-when-installing-ccsv10-3-1-00003-on-a-windows-11-pc

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

我尝试在 Windows 11 PC 上安装 CCSv10.3.1.00003、但在中途出现错误、我无法安装。
关闭病毒软件后、启动安装程序时会出现相同的错误。
我使用的是离线安装程序。
在"Select Components"屏幕中、我选择了"Hercules Safety MCUs"。

该错误如下所示。

当我检查 ti_emupack_9.3.0.00058_install.log 时、将显示以下日志。

我有以下问题:

1.如何解决上述错误?

2. CCSv10.3.1.00003可以在 Windows 11 PC 上安装吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本山市

    我正在尝试在 Windows 11 PC 上安装 CCSv10.3.1.00003、

    请注意、此版本的 CCS 并未正式支持 Windows 11:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_10.3.0/ccs_overview.html#windows

    CCS 11.0.0是支持 Windows 11的第一个版本。

    我建议将您的 CCS 版本更新为最新版本的 CCS、即12.8.1。

    谢谢!

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki-San

    感谢您的答复。

    我知道 CCSv10.3.1与 Windows 11 PC 不兼容。

    但是我需要在 Windows 11电脑上安装 CCsv10.3.1、所以我问。

    我还尝试在 Windows 11 PC 上安装 CCSv12.8.1、但发生了类似错误、但无法安装它。

    错误日志如下所示。

    根据上述错误内容、无法在 Windows 11 PC 上安装 CCSv10.3.1和12.8.1的原因可能是相同的。

    因此、我认为 CCSv10.3.1可以安装在 Windows 11 PC 上。

    您能告诉我如何改善这个错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您试用12.8.1. 我很遗憾地听到它也失败了。

    我认为此错误可能与系统上的防病毒/安全软件有关。 McAfee 和 Kaspersky 存在一些已知问题、仅举几例。 正在运行哪种类型的防病毒/安全软件、是否可以在安装过程中暂时禁用该软件?

    如果不能选择禁用、请与我私人进行 E2E 对话、讨论您的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我目前正在使用以下安全软件。

    ・ESET Endpoint Antivirus 11.
    ・ESET 管理代理10.
    ・Fortinet 端点检测和响应平台
    ・钛客户机7.4.9.1062

    我在安装时尝试关闭 ESET、但未安装。
    很难关闭除 ESET 之外的软件。
    有什么好的方法可以做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我开启一个私人 E2E 对话、讨论您的选择。